This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD181:TIPD181 SMC 大小

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290351/tipd181-tipd181-smc-size

器件型号:TIPD181

感谢您的电路设计。

不过、能否提供元件稍大一些的设计?

这一个使用603、这是非常小的方案。

如果您从总体 PCB 尺寸和复杂性来看、就没有使用603尺寸的逻辑原因。

如果使用更大的尺寸:例如805或更大的尺寸、它会使建筑变得更容易。

当前的 PCB 约有90%的空空间:它实际上可能使用通孔组件。

由于这个练习的整个想法是为了展示 OPA ,你会更好地使用一个更容易构建的设计,特别是对于我们这些人谁不像我们以前那么年轻...

如果我决定做一个大数字、那么我可以使用一个小 SMC 大小。

但对于一个 protype、使用603似乎有点傻。

谢谢。

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan:

    我不确定此设计的动机是什么、但有时这些设计旨在简化此模块的创建、并将其放入更大的原理图中。其他设计可能会受到空间限制、并希望设计尽可能小。 但是、页面上提供了 Altium 文件、较大的电容器和电阻器绝对可以在该设计中交换。

    这绝对是一个有趣的请求、通常要求我们尽可能缩小设计尺寸、但我理解您的观点。 我不是最大的焊接0603或更小的风扇、0805更容易手动使用。

    此致!
    杰瑞