This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA820:CMRR 特性

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1281717/opa820-cmrr-characterization

器件型号:OPA820

尊敬的 e2e 支持:

您能否说明一下用于获得数据表第6页和第8页的 CMRR 性能的频率是多少?用于获得图17图表的原理图是什么?

我们是否能够提供其他 CMRR 图、对比频率?

我的客户希望通过图65中的类似原理图(差分到单端)在增益为1的情况下获得1K 至50MHz 频段、双极电源(+/-5V)时的 CMRR 性能。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电气特性表中突出显示的 CMRR 值是在直流条件下收集的。 为了在图17中获取 CMRR 数据、使用的电路配置是与图65中类似的差分电路。 用于获取数据的增益为1V/V。 遗憾的是、 我无法找到其他 CMRR 曲线图与频率间的关系。 此信息的最佳来源是数据表中提供的数据。

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    您是否还能分享什么是正弦波振幅、以获得该 CMRR 性能? 1Vpp、以及0Vcm?

    此致、
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的 CMRR 图是在仿真中捕获的、使用了理想的交流信号源。 这意味着未 使用信号设置、因为它是理想的小信号源。

    此致、

    伊格纳西奥