请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA820 尊敬的 e2e 支持:
您能否说明一下用于获得数据表第6页和第8页的 CMRR 性能的频率是多少?用于获得图17图表的原理图是什么?
我们是否能够提供其他 CMRR 图、对比频率?
我的客户希望通过图65中的类似原理图(差分到单端)在增益为1的情况下获得1K 至50MHz 频段、双极电源(+/-5V)时的 CMRR 性能。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 e2e 支持:
您能否说明一下用于获得数据表第6页和第8页的 CMRR 性能的频率是多少?用于获得图17图表的原理图是什么?
我们是否能够提供其他 CMRR 图、对比频率?
我的客户希望通过图65中的类似原理图(差分到单端)在增益为1的情况下获得1K 至50MHz 频段、双极电源(+/-5V)时的 CMRR 性能。
此致、