This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:VBUS 连接的适当方法

Guru**** 1771095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290786/ina226-the-appropriate-way-of-vbus-connection

器件型号:INA226

尊敬的团队:

我正在寻求有关 VBUS 连接适当方式的建议、我发现 DS 建议将 VBUS 连接到 IN+或 IN-、 但有人建议、如果 VBUS 连接到感应网络、会影响整个电源测试的精度、您能否解释一下这个理论并分享您对 VBUS 连接的建议? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shengyue:

    感应高侧应用时、如果将 VBUS 引脚连接到 IN-、则功率测量值将仅是在负载上耗散的功率。 如果将 VBUS 引脚连接到 IN+、则功率测量将适用于整个系统(负载功率和分流电阻器上耗散的功率)。 因此这两个选项都可行、具体取决于您是想知道仅负载的功率、还是想知道负载和分流电阻器的功率。

    此致、

    米奇