This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:散热焊盘是否可以连接到 V+、这是应用中的 GND?

Guru**** 2527650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290759/tlv9064-could-the-thermal-pad-be-connected-to-v-which-is-the-gnd-in-the-application

器件型号:TLV9064

WQFN16封装具有一个散热焊盘。 它是内部连接的吗?

数据表提示将焊盘连接到 V-。 我的应用将 V+连接到 GND、将 V-连接到负电压轨。 输入以 GND 为基准。 我可以将焊盘连接到 V+(GND)吗? 它将提供最佳的冷却效果和最低的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊盘可能在内部连接到 V−(这不是信号连接、但胶水可能是导电的)。 您不得将其连接至任何其他电压。