您好、TI 团队!
我们有一个用于光电二极管电流转换的二级跨阻放大器电路。 OPA855的工作电压为 VS+和 VS-分别为3.3V 和 GND。 根据建议的 TIA 设计、我们在同相输入端具有1.2V 的失调电压、该失调电压介于 V_IL 的典型值和最大值之间。
我的问题是:
- 为什么共模输入电压低位有典型值和最大值? 是否始终建议将失调电压设置在 V_IL MAX 和 V_IH MIN 之间?
- 如果 V_IL 略低(例如、输出不稳定)、那么预期的输出影响是什么?
- 在数据表中给定的 V_IL 典型值为1.1V、V_IL 最大值为1.3V 的情况下、我们应该在1.2V 的电流设计失调电压下期望保持稳定性的器件分布是什么?