This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:HGND 源自分压器电路

Guru**** 2529320 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288473/amc3330-hgnd-to-be-derived-from-the-voltage-divider-circuit

器件型号:AMC3330

我要求测量3相不平衡电压。 我发现 AMC3330是适合我应用的 IC。 但是、我看到两个电路、一个在数据表中、另一个在 sbaa553 (Link2)中。 在这两个电路中、建议测量在分压器中间连接的电阻器上的电压(+/-1V)。 然而、在 sbaa553中、HGND 源自分压器。 是否建议采用这种做法? 其次、如果要测量相电压、仍然建议从分压器导出 HGND?

最后、我可以连接所有 DIAG 引脚并将其提供给微控制器数字引脚吗?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    将 HGND 连接到检测电阻可确保无论瞬态电压如何、电压都保持在器件的共模输入范围内。  

    我不完全理解您所说的"源自分压器"的含义。 建议使用 SBAA553中显示的原理图来抵消流经检测电阻器的输入偏置电流产生的失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我的意思是、HGND 连接在分压器电路上。 此外、它连接在检测电阻的中点。 另一方面、数据表推荐的电路并非如此。 您是否建议按图中所示连接 HGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    测量 pH 电压时、应遵循 SBAA553中所示的推荐电路、以抵消由流过感应电阻器的输入偏置电流产生的轻微偏移。

    测量 pH 微粒电压时、不需要在感应电阻器中间进行这种 HGND 连接。 VINN 可以连接到 HGND、VINP 可以摆动+/-1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢史密斯先生的解释。 我想知道我是否必须在输入端连接任何 ESD 二极管。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    很乐意为您提供帮助!  

    只要不超出绝对最大额定值-6V 或3.5V、就不需要保护二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    您是否建议使用相同的电阻器电路-使用分离电阻器、同时进行相电压测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 pH 微粒电压时、不需要在感应电阻器中间进行这种 HGND 连接。 VINN 可以连接到 HGND、VINP 可以摆动+/-1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有必要、它也会对信号造成任何损害、比如失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我现在处于原理图设计阶段、因此我将来可能会控制相位/线路电压、具体取决于是否方便。 我想保持原样连接、同时更改输入端子、以将相电压测量更改为线路电压测量。 在这种情况下、分离电阻电压分压器也会测量相电压。 这会是问题吗? 如果不是、这是一个优势吗?

    其次、我想知道 HGND 是否应该是 PCB 上的一个轨道或平面以获得更好的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为,如果它允许增加灵活性的话,这是可以的,我认为它是一个优势。  

    如果测试辐射发射或 EMC、建议跟踪 HGND: https://www.ti.com/lit/an/sbaa515a/sbaa515a.pdf?ts = 1699542864179

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 这些指南是否也适用于 AMC3330?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有 AMC33xx 器件。