This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:器件的第二个放大器级是否有自己的偏置/失调电流? 如果是、数据表中是否已考虑了由此产生的额外失调电压和漂移?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290658/ina186-does-the-second-amplifier-stage-of-the-device-has-its-own-bias-offset-current-if-yes-is-additional-the-offset-and-drift-created-by-this-accounted-for-in-the-datasheet-already

器件型号:INA186

大家好!

从方框图可以看出、INA186包含2个独立的放大器级:

并且其额定失调电流为0.07nA、偏置电流为0.5nA。 偏置/失调电流是否在 IN+和 IN-引脚上测得?

如果是、第二个放大器是否有自己的偏置/失调电流和漂移? 他们的价值观是什么? 增益和反馈电阻器的值是什么?

我们希望了解这些值、因为如果第二级有自己的偏置电流/偏移电流和漂移、结合增益和反馈电阻器、如果尚未在为器件指定的偏移和偏移漂移值中考虑到这一点、它们就会产生额外的偏移/漂移。

请就这些问题提出建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该方框图只是对 IC 内部情况的简化模型。  

    失调电流、偏置电流和所有数据表规格都是针对整个 INA186器件而不是 IC 内单个级的特性。

    从数据表中给出的值中无需考虑额外的失调电压/偏置/漂移。

    此致、

    天使