This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:IN-和 GND 之间的短路

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290662/ina186-short-circuit-between-in--and-gnd

器件型号:INA186

您好!  

我相信你是好的。

我们最近遇到问题。 我们使用 INA186的其中一个电路板由于引脚8 (IN-)和引脚4 (GND)之间的短路测量结果约为20欧姆而返回。 尽管我们目前正在等待另一个委员会返回进行彻底检查、但仍有可能另一个委员会也会遇到类似问题。

为了诊断问题、我们移除了芯片进行测量、以便判断短路是发生在芯片本身内部还是 PCB 上的其他地方。 我们的调查结果证实问题确实出在芯片内部。

我们现在的主要重点是调查这种异常现象的根本原因。 了解导致此类情况发生的原因对我们实施设计修改至关重要、这些修改将防止此问题在我们的电路板的未来迭代中再次出现。  

遗憾的是、出于保密考虑、我无法在公共论坛上分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种类型的开路/短路通常表示引脚的 ESD 块损坏。 除了 ESD 事件之外、过压或欠压事件也是导致的原因。

    绝对最大共模范围为-0.3V 至42V。 检查输入共模电压以确保其处于所有工作模式的该范围内是一种好主意。 对于电机驱动等应用、这很重要、因为器件可能会经历开关共模。

    此致、Guang