This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA455:奎特;详细设计过程和奎特;出现错误

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA455, OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291198/opa455-error-in-detailed-design-procedure

器件型号:OPA455
主题中讨论的其他器件: OPA462

您好!

在 OPA455数据表中、压摆率为32V/us。 但在设计过程中(第8.2.1.2节)、被称为仅为6.5V/us。  我可以认为这是一个拼写错误吗?  我在数据表的其余部分很清楚、但担心我可能会对8.2.1.2中的内容产生误解。

 OPA462数据表中同样存在一个几乎相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、  

    Unknown 说:
    在 OPA455数据表中、压摆率指定为32V/us。

    您是对的。 感谢您指出两个数据表的第8.2.1.2节中的拼写错误、该节提供了全功率带宽计算示例。 我会记下这些。

    对于 OPA455、压摆率(SR)指定为32V/usec。 对于 OPA462、SR 的额定值也为32V/usec、这些额定值见数据表部分。

    此外、SR 功能可通过 Spice 模型进行仿真、OPA455的仿真示例如下所示。   

    e2e.ti.com/.../OPA455-Slew-Rate-11102023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德