This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2274AM-MIL:ESD 等级

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291095/tlc2274am-mil-esd-rating

器件型号:TLC2274AM-MIL

 TLC2274AMJB 的 ESD 等级是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joey、

    我们没有关于 TLC2274AMJB ESD 等级的数据。 该数据可能未收集、因为发布时不需要该数据。

    该器件的商业版本的 ESD 额定值为2kV HBM 和1kV CDM。 但是、许多因素都会影响 ESD 等级、例如封装类型。 此信息作为类似裸片设计的示例提供、该设计可能具有类似的额定值、但这与 TLC2274AMJB 的 ESD 额定值不同。

    此致!
    杰瑞