This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:如果在对 VIN+和 VIN-施加电源时将 Vs 设置为0V、是否有任何问题?

Guru**** 2581185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200, INA310B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289763/ina200-is-there-any-problem-if-vs-is-set-to-0v-with-supply-applied-to-vin-and-vin-

器件型号:INA200
主题中讨论的其他器件: INA310B

大家好、

客户现在正在 考虑以下电路中的分流选项1情况、即电源= 48V 且 Vs = 12V。

如果 Vs 设置为0V 而 FET 关断、 但施加48V 电源到 Vin+和 Vin-、是否有问题?

正如我看到的数据表、也许没有问题、但客户对此很关心、并且希望确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论电源如何、输入端的绝对最大额定值可高达80V。

    由于存在内部偏置电阻器网络、因此高达16 µA 的输入偏置电流可能流入输入端、然后从输出端或 GND 流出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    正如 Clemens 所说、INA200允许输入共模电压高达80V、与 Vs 无关。  

    只要 GND 被连接以确保一个公共基准点(即非悬空)并且输入上可见的电压不超过相对于 GND 的80V、应该不会对器件造成损坏。  

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hori-San,

    不推荐在新设计中采用 INA200。

    我们发布了 P4P 升级、即 INA310B。  如果这是新设计、请让您的客户 尽快进行转换。

    谢谢、Dan Harmon