This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991-Q1:OPA991-Q1

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289956/opa991-q1-opa991-q1

器件型号:OPA991-Q1
主题中讨论的其他器件:OPA991

您好!

 我使用 OPA991构建高侧差分放大器。

在该原理图中、我使用了大约2.5V 的失调电压。

我的期望是,如果电流是12A (1欧姆负载在12V )运算放大器输出电压(引脚1 )电压应为12MV x 14(放大)+ 2.5V = 2.668V

相反、我测得的电压为2.660V。

电阻器是容差为1%的 SMD 电阻器。

这可能是导致测量差异的原因吗?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、您好!  

    欢迎使用 e2e! :)  

    我的期望是,如果电流为12A (12V 时负载为1欧姆)运算放大器输出端的电压(引脚1),电压应为12mV x 14 (放大器|)+ 2.5V = 2.668V[/报价]

    处理理想运算放大器时、此假设是正确的、运算放大器存在会导致误差的非理想因素。 我们在 TI.com 上对此进行了一系列的讨论: https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    如果考虑到失调电压和输入偏置电流以及 PSRR、CMRR 等、那么运算放大器的输出将无法完全匹配理想计算所带来的结果。  
    网上提供的仿真模型都包含所有这些参数、并且具有典型特性。  

    我运行了一个蒙特卡洛仿真、将电阻器耐受值改为1%、并且看到一个预期值可介于2.44V 和2.9V 之间。 因此、2.66V 的测量值是准确的。


    为了使设计更精确、您可以选择:

    • 较低的大电阻值(同时保持相同的比率)、这将降低由于输入偏置电流而引入的误差。  
    • 较低的电阻容差  
    • 选择具有更小 Vos 的运算放大器

    为了简化您的设计过程、我附上了我使用的仿真。  e2e.ti.com/.../MC_5F00_Diff.zip

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    祝你一切顺利。
    Caro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的回答。我认为您是对的。

    我还有一个关于输入电压失调的问题:从数据表中、我知道该失调电压可以是正的、也可以是负的   

      如果我的电路为负电压,输入电压偏移的影响会导致负输出电压(考虑到 没有 2.5V 参考电压,但 连接到 GND) ?

    当然,在我没有2.5V 基准的电路中,我看不到一个负电压,但可能用这个基准电压我可以看到输入偏移电压对输出的影响.

    谢谢!

    马里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、您好!  

     我的电路中的输入电压偏移 的影响如果是负值,可能导致负输出电压(考虑 没有 2.5V 基准电压,但 连接到 GND) ?

    存在输入和输出限制、OPAx991-Q1的输出限制为: (V–)+ 0.1V < VO <(V+)–0.1V
    考虑12V 单电源轨: (0)+ 0.1V < VO <(12)–0.1V = 0.1V < VO < 11.9V。  

    这是 链接 以查看相应的培训视频。  

    因此、在单电源配置中、输出永远不会为负、输出将更有可能在50mV 左右达到饱和(考虑到10k Ω 负载)。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina:

    感谢您的回答。

    但是、如果像原理图中那样放置2.5V 基准、 那么输出偏移可以是2.5V - Voffset?

    或者、如果未放置2.5V 基准而电阻器 R417连接到 GND、且 电源 为 V+=12V V-=12V  (而不是+12V 和 GND)、则输出可以是 Vout_Voffset?

    此致

    马里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marian、您好!  

    是的、输入失调电压是由于输入晶体管的不匹配而引入的、因此为正负(不包括温度漂移、共模和电源)。  

    因此:

    但是如果像原理图中那样放置2.5V 基准电压,则输出偏移可能是2.5V - Voffset ?

    这种情况可通过以下方式发生:  

    Unknown 说:
    12MV x 14 (amplifi|)+ 2.5V = 2.668V

    只是方程更像是:  

    (12mV ±失调电压) X 14 (增益)+ 2.5V (基准电压)-这未考虑电阻器差异。  

    同样、 也可以进行以下声明。  

    或者如果未放置2.5V 基准电压且电阻器 R417连接到 GND,且 电源 为 V+=12V V-=12V  (而不是+12V 和 GND),则输出可以为 Vout_Voffset ?

    这张幻灯片总结了可能引入的所有失调电压:  

    有较高精度的运算放大器具有低失调电压、温漂、良好的 CMRR / PSRR。 如果您希望获得这些方面的建议、敬请告知。  

    综上所述、通用运算放大器模型会在室温下以典型值考虑所有这些因素。 进行仿真是一个很好的起点、但为了使评估全面、我建议在最后对最终解决方案进行具有统计意义的测试。  

    祝你一切顺利。
    卡罗莱纳