This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700:单个 I2C 总线上8个器件?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: INA700, TS5A23157, SN74LV4066A, TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291290/ina700-8-devices-on-single-i2c-bus

器件型号:INA700
主题中讨论的其他器件: TS5A23157SN74LV4066ATCA9543A

尊敬的团队:

我的客户希望在单个 I2C 总线上使用8x INA700。

有可能吗? 如何?

此致、

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有4个可能的 μ I²C 地址。 您需要使用 TCA9543A 等 μ I²C 开关或 TS5A23157或 SN74LV4066A 等通用开关(需要单独的 GPIO 控制信号)创建多个总线段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯!

    NIR、

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、

    此致、

    米奇