This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:大家好、有人能帮助破译此 Burr Brown 生产日期代码吗?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291644/opa2277-hi-can-someone-help-to-decipher-this-burr-brown-date-code

器件型号:OPA2277

您好,有人可以帮助破译此 Burr Brown 日期代码吗?

住宿加早餐旅馆 OPA

2277U

25A8JH

2=2,002,2022...?

5=我想。

注意:销售给我的公司声称这些器件的生产日期代码为22+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilson 您好、

    Burr-Brown 生产日期代码 25A8JH 意味着 OPA2277很可能是在2022年5月生产的。  它可能也会在2012或2002年发布、但考虑到现在是2023年、这种情况不太可能发生。

    即便如此、从未经授权的 TI 分销商处购买任何器件都存在获取假冒器件的风险。