This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:工作温度范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2340, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291513/opa2340-operating-temperature-range

器件型号:OPA2340
主题中讨论的其他器件: OPA340

您好!  

您能说明一下  OPA2340的工作温度范围吗? 在网页上、它在6规范下的数据表中指出了-40 -+85C、并在多个地方规定了-40 -+125C 、作为建议运行条件、 绝对最大额定值为-55 -+125C。

非常感谢

约尔根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

    额定温度范围和工作温度范围之间存在根本差异。  参数最大值/最小值限制仅适用于-40C 至85C 的指定温度范围(请参阅数据表中的测试条件列)、而-55C 至125C 的工作温度范围意味着 OPA2340将像运算放大器一样按预期工作、但其性能可能不符合指定的最大/最小值限制。
    BTW、绝对最大额定值表并未提及任何器件的具体性能。  它告诉您的只是、您在什么时间点可能导致器件损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen、您好!

    OPA340/OPA2340的数据表规格和性能参数均为-40°C 到85°C、并且这些性能得到了保证。 然而、运算放大器能够在-55°C 至+125°C 的温度范围内运行、此时一些性能数据可能超出或偏离-40°C 至85°C 的额定范围。  

    如果客户的工作温度要求在-40°C 至85°C 的温度范围之外很关键、您可以考虑根据设计要求选择替代器件。 另外、此器件可能适合在-40°C 至85°C 范围内工作的此类应用、例如90-95%的最终应用用例。 例如、随着 Tamb 工作温度超过85°C、Vos 和温漂性能可能会偏离或升高、而其他参数可能会产生类似的温度影响(运算放大器使用 CMOS 技术)。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德