This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584Q1EVM:PBTL 配置中的安全工作电压

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290706/tas6584q1evm-safe-operating-voltage-in-pbtl-configuration

器件型号:TAS6584Q1EVM

我希望使用 TAS6584评估套件进行测试、并对 PBTL 配置中电路板的建议工作条件感到好奇。 我在 TAS6584的数据表中看到、如果工作电压超过14.4V、建议在每个通道的 P/M 输出与 PVDD 和 GND 之间连接一组肖特基二极管。评估套件中似乎没有这些二极管。 在尝试将二极管用于高于14.4V 的 PBTL 配置之前、是否建议在套件上安装二极管? 在评估套件的手册中没有看到任何免责声明、但忽略器件建议的 操作条件似乎是一个不好的主意。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brendan

      感谢您的建议、这是个好主意。 目前、二极管不直接安装、因为大多数客户使用 BTL 而不是 PBTL。 甚至使用超出 PVDD 范围的 PBTL、这通常不会直接损坏 IC、但在高功率下可能会因错误而触发 OT/OC 故障。