This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103WA:SPICE 或 TINA 模型

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TL103WA, TL103WB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1269482/tl103wa-spice-or-tina-model

器件型号:TL103WA
主题中讨论的其他器件: TL103WB

您好!

我们是否有 TL103WA 运算放大器的 SPICE 或 TINA 模型可用。 我无法找到它。 我如何申请相同的产品?

谢谢!

此致

Samir Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir、您好、

    我们当前没有用于 TL103WA 的 SPICE 模型、但我们目前正在努力创建 TL103WB 的 SPICE 模型、该模型将使规格比 TL103WA 有所提高。 此外、由于我们正在利用新工艺来获得更好的 CPW、因此 TL103WB 将提供更好的性能 比 A 版本更好的价格。

    我们应该在月底之前有一个模型。

    此致!
    杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerry!

    感谢您的留言!

    此致

    萨米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samir、您好、

    我想告诉您、TL103WB Spice 模型现已位于产品页面上、并且可在 TI 的 PSpice 集成库中方便地找到!

    此致!
    杰瑞