This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9022:查找 TP1946SR 的对应器件

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4082, TLV9022, TLV7022, TLV3603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292451/tlv9022-look-for-counterpart-of-tp1946sr

器件型号:TLV9022
主题中讨论的其他器件: TLV7022TLV3603、TLV4082

尊敬的专家:

我的客户正在使用 TP1946SR (2通道、OD 输出)、但他们希望迟滞大于20mV、而 TP1946SR 无法做到。 那么 TLV9022正常工作吗? 您能否推广一个双通道、OD 输出、传播延迟<500ns、HYS>20mV、SOIC 封装器件? 非常感谢!

e2e.ti.com/.../3Peak_2D00_TP1946.pdf

Br、

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7022具有迟滞、但不比 TP1946大、并且在 SOIC 中不可用。

    为了增加滞后、有必要增加具有外部电阻器的正反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 Hys >20mV 的器件、对吗? 我看到一些器件可以实现可调 hys、它们能正常工作吗? 您能否分享任何实现此功能的应用手册? 非常感谢。

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV3603允许将迟滞调节到20mV 以上。 但它没有两个通道、OD 输出或 SOIC 封装。

    TLV9022数据表中提供了实现迟滞的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维多利亚,

    总之、TLV3603具有可调节的迟滞、但不适合您的 OD、双通道和 SOIC 要求。

    我们的 TLV4082确实具有内部60mV 迟滞、但不适合您的封装和速度要求。

    与我们包括 TLV90xx 在内的所有比较器一样、您可以实现外部迟滞、从而实现所需量。 数据表本身提供了有关如何实施这些标准的示例。 我们还提供以下指导手册:

    具有迟滞功能的同相比较器电路(修订版 A)

    具有迟滞功能的反相比较器电路(修订版 A)