This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:无电源期间的行为

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292580/lm2904b-q1-behaviour-during-no-power-supply

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904B

我对 LM2904B 运算放大器有一个问题、我们在电机电流纹波模块中就有这个问题。

如果我们使 OP 处于稳定模式、OP 将由电荷泵电压供电并且工作正常。

为了减少电荷泵的电流、我们希望在没有电机处于活动状态时禁用此电源。

如果禁用电源、但输入线路上会有一些电压和最大 Vbat、那么 LM2904B 是否会损坏?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;绝对最大额定值允许电压高于 VCCx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您是指7.1最大绝对额定值、其中称为最高输入电压高达40V。 对我来说、只是不清楚在器件未供电时这是否也可以。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Martin 和 Josef、

    没有相对于 V+或通过指定的 V+值给出绝对最大额定值。 另一个相关示例是 OPAx310。

    在这里、我们已明确表示绝对最大值表的脚注中没有连接至 V+的输入二极管。

    此致!
    杰瑞