This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-Q1:Vcm-Vout 分布与放大器;设计问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA333-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291793/ina333-q1-vcm-vout-realtion-design-problem

器件型号:INA333-Q1
主题中讨论的其他器件:INA333

您好、尊敬的工程师:

我使用 INA333的原因是:测量线圈上的感应电压差。 因此电压差将非常低。 但是、我在下面提到了一些我遇到的问题:

1) 1) 我输入了我设计的电路的值、并通过"Analog Enginer's Calculator"程序发现了 Vcm 和 Vo 之间的关系。  

Tına Δ Σ- TI 上进行仿真之后的结果。 如上文所示、如果我使用"Vin+= 120mV"和"Vin-= 80mV"、则 Vo 将为2.05V。 但在我的设计中、Vo 等于1.87V。  

 

因此、我尝试解决问题并找出一些东西。 如果我为 Vin+和 Vin-都添加 Vref 值、则 Vo 将为2.04V。 但我在数据表上没有看到与此相关的信息。

因此、我可以向输入添加 Vref 吗? 如何解决此问题? (我对您的解决方案持开放的态度。)

2) 基准引脚需要是低阻抗节点(拉电流/灌电流处于低阻抗输出)。 但我在 PCB 上没有足够的空间。 因此、使用下面的设计将不会使用我上面提到的设计、而是可能会带来任何未来问题?  

感谢你的帮助。  

此致、

巴斯里卡亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯里、您好!  

    Unknown 说:
    1) 我输入了我设计的电路的值、并通过"模拟工程师计算器"程序发现了 Vcm 和 Vo 之间的关系。  [/报价]

    这就是 INA333-Q1仪表放大器设置的 Vcm 与 Vout 和其他输入要求。 Vref 在中间电源轨上配置、Vref 必须是低阻抗节点并且能够拉取/灌入电流。 运算放大器 Vref 缓冲器是一种可选配置、也可以使用等效带隙基准。  

    Unknown 说:
    2) 基准引脚需要是低阻抗节点(拉电流/灌电流输入为低阻抗输出)。 但我在 PCB 上没有足够的空间。

    如果您没有空间使用 Vref、则可以使用双电源轨、例如+/-2.75 Vdc。 图中所示为您的设置仿真。 如果没有 Vref、您的输入电压范围非常有限、我需要了解您的线圈的输入电压范围。  

     

    e2e.ti.com/.../INA333_2D00_Q1-Voice-Coil-11132023.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    线圈上的感应电压是以零电压为中心并具有几 mV (<100mV)幅度的正弦波。 我的目标是将其移动 Vref 电压、以使其适合运算放大器共模范围。 如何将 Vref 电压添加到线圈的输出中?

    我不能使用双电源。 有什么建议吗?

    此致、

    巴斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯里、您好!

    如何将 Vref 电压添加到线圈输出?

    您的工程图和模拟输入几乎等效。 我认为您需要插入 Vcm = 1.65Vdc、并且线圈电压位于 VCM 模式电压(1.65V 偏置直流电压)上。 单电源轨需要偏置电压。 它不必是1.65Vdc、也可以更低、例如1V 直流范围。 请使用模拟工程师计算器进行检查。  

    我不知道线圈的绕组电阻是多少。 请确保线圈的直流偏置电流应非常小、可能以 mA 或亚微 mA 为单位范围、请查看线圈的数据表、请参阅仿真输入。  

    e2e.ti.com/.../INA333_2D00_Q1-Coil-11142023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。 问题解决后、请关闭此查询。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我在寻找你的画。 感谢您的回答。

    线圈的绕组电阻接近250欧姆。 10k 电阻值是否合适?  

    此致、

    巴斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯里、您好!  

    线圈上的偏置电流目前约为1.65V/10k = 1.65mA。 请尝试在 Vbias = 1.65V 时将100kΩ 电阻器与线圈串联、这会将偏置电流降至约16.5uA。 我想现在的申请。 偏置电压仅为线圈提供偏置电压。 请查看 线圈的数据表。

    对于该应用、您使用哪种类型的线圈? 是音频应用吗?  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答。

    没有线圈的数据表、因为我自己缠绕线圈。 该应用是测量线圈感应电磁场中的电压差。

    此致、

    巴斯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    巴斯里、您好!  

    我看到了、您可以计算线圈的电感、并在 TINA 仿真器中模拟与250Ω 串联的电感。  

     

    请确保线圈中的 di/dt 变化率是渐进的且很小。 仿真电路中没有输入电压尖峰保护。

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德