This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1208:打开/关闭时间

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291711/trf1208-turn-on-off-time

器件型号:TRF1208

您好!

我们正在评估 TRF1208开启/关闭时间。 器件数据表中指出、开通时间约为200纳秒;关断时间为50纳秒;TI 工程师能否对此进行确认?

如果我们正在寻找10至100纳秒的导通/关断时间、则 此器件将不适用。  TI 工程师能否对此进行确认?

谢谢。

乔纳森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    感谢您联系 TI。 是的、200ns/50ns 的开通/关断时间是正确的。 这是从 PD 上50%电压到射频90%(导通)和10%(关断)的时间。

    您是指大约10到100ps 的导通和关断时间? 正在考虑的申请是什么?  

    此致、
    斯里尼瓦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Srinivas! 此应用需要在发生打开/关闭时间期间具有较高的相位稳定性。 您能否在50纳秒至200纳秒的开启/关闭时间内提供相位规格的稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我很快就会回来。

    此致、

    斯里尼瓦斯