This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:单端输入

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292084/ths4551-single-end-input

器件型号:THS4551

您好

这是我的原理图。 我将 THS4551用作单端输入。  

但是、 FDA_mAdc_INP 为1.094V、 FDA_mAdc_INN 为0V、无任何输入信号。

 FDA_mAdc_INP 和 FDA_mAdc_INN 是否应该 为1.65V?  

这里是电源电压。

MADC_FDA_VOCM = 1.65V

MADC_FDA_VSP = 3V

MADC_FDA_VSN =-2V

谢谢

Br、

汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更新: mAdc_FDA_VSP = 3.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    您看到比  FDA_mAdc_INP 预期结果不同的原因 是 MUX_mAdc_output 中出现高阻抗。 FDA 将强制输出共模电压为1.65V、但它将改变 FDA 的输出以考虑反馈网络阻抗不平衡、从而在其输入端产生虚拟短路。 如果要将 R207的左侧焊盘接地、您将看到从 R4到 R1的分压器为一半、因为它们等于输出端的1.65V。 您将 FDA_mAdc_INN 视为零的原因是该节点直接接地。

    此致、

    伊格纳西奥