Other Parts Discussed in Thread: OPA855
参考图10-8、10-9和1-10 (OPA855数据表的第26-27页)。 增加 C_D 会导致带宽减小。
我的应用包括反向偏置光电二极管、它在光电二极管阳极和 OPA855输入之间具有 RC HPF (2400pF 系列、分流10k Ω)(请参阅下面的粗略原理图)。
我的问题:
-包括2400pF 电容器是否会降低带宽,如图10-8至10-10中所述?
-如果是这样,应该如何最大限度地增加带宽,同时阻断直流?
-在像这样的光电二极管应用中阻止直流不重要吗?