This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:PSpice 模型无法正常运行

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292246/tlv3603-pspice-model-is-not-working

器件型号:TLV3603
主题中讨论的其他器件:TLV3601

我厌倦了在我自己的设计以及 随模型提供的参考设计中对模型进行仿真。 在两种情况下、它都无法正常工作。  
我以前使用过 TLV3601且它起作用、因此 LE/HY 引脚可能出错。  
其他人有过类似的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的联系。 您看到了哪些错误? 如果收敛、请尝试在仿真中选中自动收敛或 skipbp 计算框。 如果不起作用、请尝试同时执行这两项操作。 如果您愿意、可以随时通过转到"File"->"Archive project"来向我发送项目文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运行正常、这是没有道理的。 我的输出引脚上的电压达到-50V、LE/Hy 引脚上的电压达到50V。 TLV_LATCH 是我的当前项目。 我还测试了具有组件模型的可用设计并发生了类似的错误

     e2e.ti.com/.../TLV_5F00_LATCH.zipe2e.ti.com/.../snom765.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在.lib 文件中发现错误。 PIN 模型与符号不匹配

     

    之前


    解决方案