This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:PCB 两侧的器件

Guru**** 2930610 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292128/amc1200-q1-device-on-both-side-of-the-pcb

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200

我将使用 AMC1200在4层 PCB 上创建一个六通道传感器、 是否 存在 将两个器件按相同坐标放置在顶层和底层的问题。 这意味着器件的裸片将通过 PCB 进行镜像和分离。 我想在每层放置3个器件。 是否存在 EMC 问题或方法中的其他任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在相同坐标上 PCB 的顶部和底部使用时、该器件不会出现已知问题。