This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM319-N:种子比 LM310高?

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3801, TLV3501, TLV3604, TLV3601, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285592/lm319-n-more-high-seed-than-lm310

器件型号:LM319-N
主题中讨论的其他器件:TLV3601TLV3201、TLV3801、TLV3501 、TLV3604

大家好、

我的客户使用 LM319进行设计。 但无法完全呈现信号完整性。

信号为200ns。 那么、TI 是否有适合这种情况的解决方案? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的联系。 您能否详细说明这个问题? 如需分享任何原理图或波形、敬请谅解。 我们目前正在研发此器件的新版本。 如果 yuo 愿意、我们可以离线访问。 我会向您发送一个朋友请求、以便我们可以脱机发送包含任何详细信息的消息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能建议提供 5V 电源电压的高速比较器解决方案吗? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    我们拥有许多高速器件。 除了5V 电压、您能否分享您的系统和比较器要求的任何详细信息?

    对于5V、我们有 TLV3201 (40ns)、TLV3501 (4.5ns)、TLV3601/2/3 (2.5ns)、TLV3604/5 (800ps、LVDS)和 TLV3801/11 (225ps、LVDS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    明白了。 谢谢