This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:使用 OPA855的1GHz APD 接收器电路设计建议

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288055/opa855-1-ghz-apd-receiver-circuit-design-advice-using-the-opa855

器件型号:OPA855

你好。
我是 TIA 设计的初学者、需要一些建议。

我的目标:响应高达1GHz 的 APD 接收器
使用 APD:C30737LH-230-90C

这是在阅读 OPA855数据表并进行思考后的原理图。
 还没有对其进行测试、但我认为我需要修改一些东西。
您认为为了实现1GHz 响应、我应该修改什么?
欢迎提供任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的 C1需要为0.27pF 以实现稳定性、这将产生具有830MHz F-3dB 的巴特沃斯响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeonjoong son:

     我同意 Michael 的观点。 您可以将其推至更接近900 -950MHz 截止频率,但您将失去相位裕度,它将改变您的响应(Q 系数)。  

     布局是超高速应用的关键。 我建议查看 跨阻放大器电路部分下的常见问题解答页面 、其中包含热门主题、内容和计算器。  

      我还建议查看 此主题 、其中 Kai 详细介绍了使用 OPA855的 TIA 布局。 最重要的方面是使光电二极管尽可能靠近放大器的输入端子、以避免由于电路板寄生效应而导致的振荡/不稳定。  

    谢谢!

    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供详细的建议。 在随附照片中、我可以在哪里使用计算器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyeonjoong son:

     以下是 TIA 计算器的链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/956151/faq-transimpedance-amplifier-calculator

     如果您遇到任何问题、请告诉我!

    谢谢!
    西马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇、感谢您提供了一个非常有用的工具。 祝您度过美好的一天!!!