This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD155:TIPD155 EVM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR305, AFE88201, TIPD155, DAC8563, AFE882H1EVM, AFE882H1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290221/tipd155-tipd155-evm

器件型号:TIPD155
主题中讨论的其他器件: DAC8563、XTR305、 AFE882H1EVMAFE882H1、AFE88201

大家好、

我的客户对 TIPD155参考设计感兴趣、以便在同一电路板上输出 V/I。 那么、我想问的是、是否有基于 TIPD155的整个设计的 EVM 板?

非常感谢!

此致、

玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maggie:


    很抱歉、我们没有任何此类电路板可提供给客户。 通常、对于 TI Designs、我们不会构建和储备板以供样片或销售。

    但是、TI 参考设计却附带原理图、BOM 和光绘文件、以便任何需要这些电路板的人都可以制作该电路板。 您可以在此处的网站文件夹中找到它们:

    https://www.ti.com/tool/TIPD155#design-products

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joseph。

    我是来自中国 SHAA1团队的 Maggie Li。 我们现在正在推荐一些部分分立的解决方案、如 DAC8563+XTR305、以便施耐德为 AD5413作战。(请将您发送给所有相关电子邮件。) 因此、我想问、BU 是否可为客户制作 TIPD155的 EVM、以可促使他们进行进一步测试?

    非常感谢!

    此致、

    玛吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maggie:

    很抱歉、我们无法支持此请求。 AFE882H1EVM 作为替代方案、使用具有0V 至2.5V 输出电压的 AFE882H1并使用 XTR305生成电压或电流输出。 虽然 AFE882H1尚不可用、但 EVM 可支持 AFE88201。

    如果他们不想使用这个特定器件、可以将此 EVM 与其他 DAC EVM 配合使用、还可以查看连接情况和性能。 无论如何、以下是 AFE882H1EVM 文件夹的链接。

    https://www.ti.com/tool/AFE882H1EVM

    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的帮助!

    此致、

    玛吉