This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA364:电源关闭时施加的信号电压

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291111/opa364-signal-voltage-applied-with-power-off

器件型号:OPA364

我们将 OPA364的同相输入引脚从3.3V 直流通过23千欧/10千欧分压器进行偏置。  我们在底部电阻器上放置一个100nF 滤波电容器。  这与数据表 SBOS259F 中图31中的 CDIV 类似。  关闭电源后、滤波电容器上的残余电压(约1V 直流电压)是否会损坏输入引脚?  来自电容器的电流将仅受其 ESR 和 OPA364的阻抗的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止此操作。 您需要在电容器和输入之间连接一个电阻器、以将电流限制在10 mA 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    为避免损坏 OPA364和任何不可预测的性能、建议 在 电源轨关闭时不要为输入端子供电。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为安全起见、我将忽略 TI 建议的电路并提供限流电阻器。