This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:电流缓冲放大器设计

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290568/lmh6321-current-buffer-amplifier-design

器件型号:LMH6321

大家好、

我使用+/- 12VDC 电源为 IC 和 EF (错误标志)引脚供电、测试了 LMH6321MR/NOPB、而电流限制引脚在测试时保持开路。

在未向缓冲器 IC 提供任何输入的情况下、缓冲器 IC 出现发热问题。

请尽快完成必要的工作。

此致、

维尼什·格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    能否发送原理图或电路设计文件、说明器件的实现方式以及器件连接了什么? 这将有助于解决这个问题。 如果直接将器件接地、您是否能够探测器件的输出以查看正在测量的内容。 此外、当您有接地输入时、提供的电流是等于器件的 Iq 还是较高的值? 如果该电流高于 Iq、那么在探测输出时、会看到振荡或超出预期的情况。 您是否还可以尝试不同的器件、然后看看您是否跨器件看到这种情况?  

    此致、

    伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用+12VDC 和-12VDC 作为电源、但在进行环境温度测试时、IC 会出现发热问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    感谢您分享这张图片、浏览原理图后发现没有任何东西能从电路配置中脱颖而出。 您能尝试一下之前回复中提到的关于使用0V 输入信号测量器件输出 以防止可能出现振荡的建议吗? 以及在此测量期间看到器件的 IQ。  

    此致、

    伊格纳西奥