This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:关于电压跟随器的输出粘在 V+电压上的现象

Guru**** 2986440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, LMV951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292144/opa2365-regarding-the-phenomenon-that-the-output-of-the-voltage-follower-sticks-to-the-v-voltage

器件型号:OPA2365
主题中讨论的其他器件: LMV951

我正在使用 OPA2365配置下面的电压跟随器电路。

当我升高 V+电压时、-IN_B 卡在1.1V 至1.5V 左右的 V+。

我想知道为什么它的行为是这样的。

这是特定于此 IC 的行为吗?

另外、请告诉我任何等效于 OPA 且不会导致此现象的 IC。

此致、
林浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保证正常运行的最小电源电压为2.2V。

    有些运算放大器具有较低的最小电源电压(对于 LMV951、可降至0.9V)、但没有任何运算放大器能够在极低的电压下正常工作。

    您试图解决的实际问题是什么? 在上电期间您需要什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    AMP 输出连接到 COMP 的输入、通过将与 V+相同的电压分频来使用 COMP 的基准电压。

    如果 AMP 输出在启动时粘附到 V+、COMP 将反相、因为它在后续级中会超过 COMP 的基准电压。

    我希望 AMP 的行为会在与+IN_B 相同的电压(下图为 SIM 结果)下上升、或在1.25V (例如)以上的相同电压范围内上升、但不会超过+IN_B 电压(下图中的红线)。

    是否有一个与 OPA2365等效的 IC、它通常在5V 电压下运行、并且其 AMP 输出在启动期间不会粘附到 V+?

    我认为这可以通过更改电路配置或 IC 来解决、但我想知道为什么 OPA2365的输出电压会在低电压下保持不变。

    此致、

    林浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有在极低电压下工作的运算放大器。 如果您有一个复位信号、则可以使用具有关断输入的比较器、并在输出端添加下拉电阻器。

    但你为什么真的需要电压跟随器呢? 比较器具有高阻抗输入、因此您可以将分压器直接连接到比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    抱歉、 我解释的电路连接不正确。

    电压跟随器的输出通过并联 RC 与另一个放大器(+IN_A)的输入相连。

    它包含一个差分放大器电路和一个电压跟随器。

    当电压跟随器的输出粘附到 V+时、差分放大器的输出也粘附到 V+。

    差分放大器的输出将输入到 COMP。

    >没有在极低电压下工作的运算放大器。

    这是否意味着 TI 产品运算放大器的输出可能会在低输入电压下粘附到电源上?

    在输入电压在高达2.2V 的正常工作范围内、而不是上次描述的1.25V 的输入电压、是否有任何运算放大器的输出电压不会粘附到电源?

    此致、

    林浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    运算放大器将在低于最低工作电压时表现出这种行为、因为器件内部电路需要特定电压才能完全导通。 这就是为什么您会看到在特定范围内电压会坚持到 V+。 在这个最小工作电压以下、无法保证放大器正常运行。

    谢谢。

    尼克