This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200-Q1:输出失真

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1288327/amc1200-q1-distorted-output

器件型号:AMC1200-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1200OPA350

我使用 AMC1200设计了测量电路。 输入端的峰值电压 AC 为200mV。 精确在 AMC1200输入端测量的输入电流示例:

遗憾的是、在输出端、电压严重失真:

它也在器件的输出引脚上进行了精确测量。 输出端没有任何滤波器。 I 电源高侧电压为5V、并在3V3隔离。

有什么想法、为什么会出现失真的输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果没有原理图、就很难理解这种失真的来源。 您能否提供原理图或您正在测量的详细信息、以便我们为您提供更好的帮助? 您还可以尝试相对于 GND2探测两个输出引脚。

    数据表中还提供了该器件的输入与输出之间的关系参考。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将原理图放入本文档。 出于测试目的、我使用变压器 T1和 T2将公用电网电压从230V 降低至30V。 然后、使用分压器 R1和 R2、我将电压降至大约140mV 的峰值。 R3、R4、C1创建滤波器来滤除(将来)逆变器40kHz 开关频率。 AMC1200由两侧独立电源通道供电(型号: GPP-4323 GW Instek)。 我精确地测量了在器件的引脚上提供的电压。 红色表示第一张照片,绿色表示第二张照片。  

    我将来会计划将电压转换为单端电压、失调电压为1.65V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您纳入此原理图。 输入波形和原理图看起来正常、因此误差似乎在高侧。 由于输出端没有负载、可能会发生失真。 在没有阻性负载的情况下、电流可能会随着输出极性的变化而跳跃。  

    您可以尝试将10K 电阻器串联到输出接地。 请告诉我这是否有效。  

    此致!
    评估  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您是否将输入连接到 AMC1200的 GND1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我将两个10k 电阻器连接到 VOUTP 和 VOUTN 引脚。 我测量电阻器之间的电压、并且输出仍然略微失真。

     

    当我在相同的引脚上测量它、但两个引脚都以 GND 为基准、然后减去我接收到的两个值时:

      (浅蓝色表示减法)

    有趣的是、当我连接评估板时、输出正确、并且 AMC1200的输出端没有任何内容。


    我的输入未连接到 GND。 在输入引脚和 GND1之间只有10个 pF 电容器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我焊接电路的其余部分(转换为单端)、输出具有相同的形状:

    该电路如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是有趣的结果。 我认为接下来要尝试将您的输入接地。 虽然您的电容器已接地、但当电容器已满时、它们的表现仍为开路。 因此、仍然使输入接地非常重要。 请告诉我这是否有效。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将其中一个输入接地、它看起来是工作的! 谢谢你。

     

    但是、您仍然不会在评估板中将输入端接地、并且在没有接地的情况下也可以正常工作。 你有什么可能的解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴这帮了我!

    此 EVM 的不同之处在于没有噪声注入接地端。 在实际应用中、接地容易抖动和振荡、因此将输入连接到公共接地非常重要。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点、当我将其实际放入系统并测量逆变器的输出电压时、在接地输入后、我会改变共模电压、而不是1V65、整个波形会高于1V65。  

    当我恰好在 AMC1200的输出引脚上进行测量时、波已经发生偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎在示波器上将失调电压设置为1.66V。 我想这就是您看到波上升的原因。 如果您的问题得到了解答、请告诉我。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、示波器上可见的失调电压是测量值。 我的问题是、为什么波形像这样提升到1.65V 以上:

    而不是这样:

    我希望1.65V 恰好是波形的中间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在明白了。 这种变化可能是因为共模电压过高。 您为 OPA250UA 的引脚3提供3.3V 电源。 尝试改为使用1.65V。 另外、尝试探测整个信号链。 这有助于找到问题所在。 这里还有一个  可能会有所帮助的参考设计。  

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在 OPA350的引脚3处具有1.65V。 有一个具有两个10k Ω 电阻的分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否先测量 AMC1200的输出、再测量这些电阻器? 并检查 R13和 R19的电阻? 我想如果 R13无法正常工作、您可以看到这种漂移。 请告诉我您看到了什么。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 电阻器之前的输出已经移了一个位:

    我将测量电阻、如果需要、甚至会更换电阻。 一切都正确。 在施加电压之前、电压等于1.65V、实际上、只有在施加电压之后、波才会发生偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 C8直接连接到 OPA350可能会导致振荡。 由于输出为交流电、因此输出可能未趋稳至1.65V。您能否尝试检查 OPA350的引脚3和6? 如果您看到振荡、请尝试 移除 C8。

    此致、

    评估

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我验证了引脚3和6具有正确的1.65V 电压。我删除了 C8、但它没有帮助。 无论如何、我现在要等待已经接地输入的新电路板设计、而不是像我现在这么做的那样通过跳线。 我将在12月中旬再谈这个问题。 感谢您目前的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、很高兴我们可以提供帮助。 如果您对下一个设计有任何问题、敬请告知。  

    此致、

    评估