This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:有源 BPF 滤波器仿真结果不符合预期。

Guru**** 2507015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289369/opa187-active-bpf-filter-simulation-result-could-not-meet-expected

器件型号:OPA187

尊敬的产品系列

我的客户让我设计一个 BPF:(巴特沃斯、2级:300Hz~20kHz)。 因此、我在 TI 网站中使用了 filter-design-tools 来设计有源滤波器。 结果如下所示。

然后我仿真此电路。 对电路进行如下配置。 仿真结果也如下所示。 这完全不能满足我的期望。

您能帮助支持吗? 此外、还附加了我的 PSpice 文件以供参考。 谢谢。


e2e.ti.com/.../CWD.DSN

此致、

比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    我担心在线滤波器工具可能有一个错误、在这个特定的电路配置中它不能正常工作。  

    请向我们提供 BPF 参数、我将为您模拟滤波器。 请提供设计要求。 您可能需要结合低通滤波器和高通滤波器以获得所需结果。  

    根据以下二阶 MFB 滤波器参数、滤波器的中心带宽约为20kHz、这不是您需要的带宽。 这个仿真我看到了、跟建议的 BPF 特征不一致、仿真是正确的。  

    随附的是 FilterPro 3.1版本、可以安装在您的 PC 上、这是更好的工具。 但是、它几年前被在线滤波器工具所取代。 您可以使用该工具自行尝试。  

    仅供参考、 不再支持此桌面版本。  

    e2e.ti.com/.../4807.FilterPro.zip

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

    滤波器要求如下所示

    1.带宽:300Hz~20kHz。

    2.增益=1。

    3.订购次数:2次

    4.类型:Butterworth

    5.电路:多反馈。

    非常感谢您的报告。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    封装是可满足您设计要求的 BPF。 我不确定能否在 MFB 配置中使用单个运算放大器设计一个运算放大器。  

    e2e.ti.com/.../OPA2197-BandPass-filter-11092023.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

    非常感谢您的支持!

    实际应用是使用 FDA 设计一个 BPF。 因此、MFB 将被视为拓扑。 请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slyt343/slyt343.pdf?FDA=1699592640046&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DMFB%2526nr%253D908、客户只需要电路中有一个 ts。

    此致、

    比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    客户要求的带通太宽(300Hz 到20kHz)、我不知道在 MFB 配置下是否可以实现设计。  在前面附加的 FilterPro 3.1工具中、您可以按照 FDA 设计建议捕获 MFB 设计、并请使用仿真工具进行检查。  

    可以在具有单阶滤波器设计的单通道 FDA 运算放大器中获得上述 BPF (在 BP 输出之外+/-20dB/十倍频程)。 我们可能会增加额外的 LPF 和 HPF 滤波器 RC、并获得可满足您要求的类似 BPF 行为。 我不是滤波器设计专家、因此我可以依靠滤波器仿真工具来生成这些图。  我还可以咨询上述应用手册中的作者、他今年年初已退休。  

    请告诉我您将如何处理此设计。   

    此致!

    雷蒙德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我曾经和滤波器专家谈过、他也有过我在之前的回复中指出的同样的担忧。  

    BP 区域从300Hz 到20kHz 过宽、很难从单个 FDA 运算放大器获得巴特沃斯 MFB 响应。 您最好是在单个封装中构建双路运算放大器滤波器并设计 BPF、以便更好地控制客户应用的有源滤波器响应和行为。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、  

    我希望你的问题已经得到解决,或者你找到了解决办法。  

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond

    感谢您的大力支持! 我必须使用一个 HPF、然后是串行一个 LPF 来实现滤波器。 仿真结果看起来不错、应该可以满足客户的要求。 谢谢。

    此致、

    比尔