This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:典型应用、输入电容和阻抗信息

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292431/buf802-typical-application-input-capacitance-and-impedance-information

器件型号:BUF802

您好!

BUF802数据表中有一个典型应用附件、即示波器前端放大器设计图9-1。 根据我的理解、设计是尝试提供1m Ω 输入 R 电路。 关于输入电容没有太多信息。 输入电容/电阻对我很重要、您是否应该提供任何参考设计来优化输入 R 和 C? 期待你的答复,非常感谢。

y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      对于 BUF802的内部输入阻抗、可以在数据表的输入规格下找到该值:

      此外、在图6-21下还显示了输入阻抗随频率变化的图。 请记住、您的信号的阻抗将为50欧姆//电容阻抗。  此信息可用于相对于器件在频率范围内的输入阻抗的情况。 对于总输入阻抗1M Ω 和50 Ω、对 BUF802的千兆欧姆输入阻抗进行了测试。 可以将该阻抗计算为在信号频率下的电容+电阻的总和。 如果需要通过阻抗匹配来优化性能、可以在数据表第23页的 S11优化下找到相关内容。

      就稳定性而言、根据您的配置、您的输入电容将与周围的电阻器值相互作用、这些值可能需要通过包含反馈电容进行补偿。 极点/零点计算可在第23-24页的频率均一增益部分找到。

    谢谢!

    西马