This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548:该器件是否在低于-40°C 的温度下运行?

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292378/opa548-does-this-part-operate-below--40-deg-c

器件型号:OPA548

器件型号 OPA548FKTWT 的规定工作温度范围为-40°C 至+85°C。   这些值是准确值还是存在一些容差、例如、如果我尝试在-41C 下操作此零件、它将停止工作还是仅部分工作?   如果它只能部分运行、我预计会受到什么影响?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    如果我尝试在-41C 下操作此部件,它将停止工作还是只能部分工作?  [/报价]

    IC 的处理温度通常要比提升温度好得多、比如在高于85°C 的情况下、就像本部分中那样。 与此部分一样,它应该在-40°C 以下工作,并且它看起来静态电流应该在-40°C 与50°C 之间不受影响。  

    大多数 IC 设计有足够的热裕度、一旦低于建议的工作温度、比如在这种情况下低于-40°C、就不会停止工作。 通常情况下、正常的 IC 应具有 ±10-15C 的内置 热裕度、这样 IC 的最低冷/热性能不会受到显著影响、尤其是在低温条件下。 作为功率放大器、有大量的内部散热、这将使 Si 芯片保持温暖、以便在冷条件下正常工作。   

    一项特定的测试可以指示器件是否能够处理低于-40°C 的较低温度。 假设您的应用的最低应用要求是-50C。 应在-50°C 的温度下冷浸泡回路、并在 IC 的 Tj 在-50°C 达到热平衡后加电。 如果 IC 能够正常上电、则应该正常。 当然、您应该根据您的测试配置来监控临界电压和电流负载要求、并确保 OPA548可以在应用的最冷温度下启动。  

    假设功率放大器在冷浸泡隔夜后无法正常启动、如果可以在温度升高时为其加电并将工作温度降低到最冷的设定点、则器件可能仍然可以工作。 封装内产生的余热仍将保持芯片预热并保持正常运行。

    无论如何、OPA548应在-50或-55°C 时达到冷浸泡温度、如果内部 Tj 温度保持在约为、则性能不会受到显著影响 -40C 或更高。   

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的答复。   在-40°C 下测试电路板时、我们看到此器件在我们的产品上的故障率为~20%  。您能请非常熟悉此具体组件的人与我联系吗?以便我们讨论确定根本原因的后续步骤吗?  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    在-40°C 下测试 DUT 时、您能否更具体地说明~20%故障率? 我需要知道这些测试是如何执行的。  

    公共 E2E 论坛不是讨论问题的最佳场所。 请与我联系、并同时将原理图发送给我。  

    我现在将保留我的联系信息。 我将在建立联系后将其删除。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我们已通过 TI 的电子邮件建立沟通、因此我将结束此次问询。  

    如果您有其他问题、我们可以通过电子邮件进行讨论。  

    雷蒙德