Other Parts Discussed in Thread: PGA855, INA851
主题中讨论的其他器件: INA851
大家好、我 要计算 PGA855的直流误差(增益、失调电压、增益非线性度)。 请您分享参考文档以获得帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 KMB:
估算仪表放大器的直流精度或总未校准直流误差的一种常用方法是使用平方和根来添加不相关误差。
以下是 一段类似器件的应用简报摘录、其中提供了直流误差分析示例: "使用 INA851与分立式设计优化应变计精度"。 INA851是一个与 PGA855类似的全差分输出放大器、其增益由单个外部电阻器固定/设置。 误差分析基于失调电压、增益误差、CMRR 和温漂规格。 应用简介根据典型和最大数据表规格提供了对直流误差的估计。
可编程增益放大器(PGA)(如 PGA855)的一个重要特性:增益是使用所有按比例匹配的内部电阻器来设置的、从而提供出色的低增益误差(典型值为±0.02%、 最大值为±0.07%) 和超低的增益误差漂移。
PGA855的误差分析与应用简报文档中的类似(请参阅下面的 INA851表/示例)、但基于 PGA855规格/公式。 我可以处理专门针对 PGA855的计算示例、包括失调电压、增益、CMRR、非线性、并提供更新。 差分输入电压的最小值/最大值范围和输入共模电压范围是多少? 该系统中将使用哪些增益和/或需要的输出电压范围是多少? 是否对温度范围有要求?
谢谢。此致、
路易斯

尊敬的 KMB:
附件为应用手册讨论 INA851直流分析的链接:
https://www.ti.com/lit/an/sboa584/sboa584.pdf
如果您有任何关于 PGA855的问题、敬请告知。
谢谢。此致、
路易斯