This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290991/iso124-iso124

器件型号:ISO124
主题中讨论的其他器件: ISO224

您好!

我将设计一个电路来隔离两侧之间的接地。 因此、我计划采用 ISO124。 我有一些相关的问题。

输入电压范围:0V 至10V

电源:有+12V 电源可用,使用隔离+12V 可以产生.

我能否将 GND1和-VS1连接在一起(连接到+12V GND)、因为我的电源仅为+12V。

同样、在输出侧、我是否还可以将 GND2和-VS2连接在一起并连接到隔离式+12V GND?

此致、

卡南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannon:

    遗憾的是、如果隔离栅每一侧没有负电源(至少-5V)、ISO124将无法正常工作。  是否需要与 ISO124相关的宽体封装?  如果没有、请查看 ISO224。  您可以获得0-10V 输入、它在高侧仅需要一个5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回复。

    我已查看 ISO224。 ISO224的输出为差分输出。

    对于我们的应用、我们需要隔离式放大器的单端输出、并且输出电压应与输入电压相同。

    是否可以向 ISO224添加任何额外的电路? 如果需要、它是否需要+5V 以外的任何额外电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannon:

    查看 IS0224EVM 的 EVM 用户指南(图6、第8页)。  有一个增益为3的差分转单端电路示例、因此您可以获得与施加到输入端的输出电压相同的输出电压。  对于输出端的 OPA、您将需要12V 电源才能获得10V 的电压、但 ISO224只需要5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在 IS0224EVM 用户指南第4页中、J5的典型电压为+/- 15V。 +12V 电源提供足够的功率。 可以将引脚2 (GND2)和3 (VSS)连接到+12V 电源 GND 以支持0至10V 模拟电压范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kannan:

    J5用于为差分转单端输出级供电。  如果您只使用正电压、是的、您可以将引脚3连接到 GND2。  唯一的问题是您可能不会在输出上一直降到0V -放大器将需要一些余量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于0V 输入、U4引脚6或 J4连接器处的最大电压是多少?

    如果我们对0V 输入使用双电源(+/- 12V)、那么 U4输出的最大偏差是多少?

    您是否具有 IS0224EVM 的仿真文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    差分到单端级的运算放大器接地可处于500mV 以内。  让我看看我是否有可以共享的 TINA 电路。