https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1290991/iso124-iso124
器件型号:ISO124主题中讨论的其他器件: ISO224
您好!
我将设计一个电路来隔离两侧之间的接地。 因此、我计划采用 ISO124。 我有一些相关的问题。
输入电压范围:0V 至10V
电源:有+12V 电源可用,使用隔离+12V 可以产生.
我能否将 GND1和-VS1连接在一起(连接到+12V GND)、因为我的电源仅为+12V。
同样、在输出侧、我是否还可以将 GND2和-VS2连接在一起并连接到隔离式+12V GND?
此致、
卡南