This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2376:需要双路拉电流放大器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2325, OPA2376, OPA2392, OPA2397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293776/opa2376-need-a-dual-source-amp

器件型号:OPA2376
主题中讨论的其他器件: OPA2392、OPA2325、 OPA2397

我需要 使用相似的参数(噪声、失调电压、轨到轨、漂移等)替换双路源放大器的 OPA2376AIYZDR。 我的主要要求是尺寸。 您是否有任何尺寸与此放大器类似的放大器?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢卡斯

    几乎包括 OPA2376在内的所有运算放大器都没有内部接地、因此只要输入和输出信号电压在 CMRR 和 AOL 数据表条件表中规定的线性范围内、就可以在单电源、双电源或非对称电源中使用。  此外、您还可以考虑使用类似的器件、如 OPA2392、OPA2397和 OPA2325。