This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:添加到TIAN软件的库中 μ A

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1292621/opa192-tian

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

OPA192的spice模型是从TI官网下载的,TINA版本是V9。

导入模型后出现以下问题。

258到260行内容如下

+ INEG=-4.8E1
X_U25 SW_OL_OPAx192 MID N37029 N37037 SW_OL_R θ 中中 X_U26 VIMON OPAx192参数:VCC IQ_SRC_OPAx192参数:
增益= 1E-3

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李健:

    好的、我验证了如下所示的 SPICE 模型行#258至#260。  

    您能否向我们提供有关 Windows 操作系统和 Tina TI 版本的更多信息? 我不确定问题是否与操作系统相关和/或 TINA 版本问题。 如果您能告诉我这些信息、我可以安装中文版的 TINA-TI、并查看我可以重现问题(我的系统中没有中文版的 Windows 操作系统)。 此外、我将与我们的建模工程师交流、看看语法是否有问题。  

    我在我的笔记本电脑中使用的是英文版的最新 Windows 10和 Tina 版本9.3、但我看不到语法错误。 自从我更换前一台笔记本电脑后、最近安装了 TINA-TI v9.3。  

    使用仿真器时、还请下载运算放大器的最新 TI SPICE 模型。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI?keyMatch=TINA%20TI%20DOWNLOAD

    随附是最新下载的 TINA 模型、在 TINA 9.3版本中有效。  

    e2e.ti.com/.../OPA192-Ref-Design-11152023.TSC

    Unknown 说:
    OPA192的spice模型是从TI官网下载的,TINA版本是V9。

    有趣的是、您的 TINA-TI 版本只有 V9版本。 因为我不使用中文 Tina-TI 版本、所以我不知道。 TI 目前提供的英文版免费下载 TINA 版本为 v9.3.200.277。  

    这些问题并不经常发生。 这是首次向用户报告此问题。 当然、大部分 Tina 用户都安装了英文版 TINA-TI 版本。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的李健:

    请告诉我您的问题是否已解决。  

    对于 TI 器件、您无需在 Tina 中创建符号。 您只需下载参考设计并修改电路即可、电路应该会起作用。  

    如果问题正在解决、请关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德