This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:是否适合回路电流?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289591/ina181-suitable-for-loop-current

器件型号:INA181

您好!

此致。

我想使用 INA181来转换 Rshunt 为3欧姆的4 -20mA 信号。 这将产生1.49V - 2.45V 的 Voutput。

我想知道 INA181是否适合此用途。 此外、想法是 PCB 支持2线(回路电流)、3线和4线连接。 但是、在 INA181数据表中、我找到了以下信息:

2、3和4线连接如下所示:

在每个方案中、我的主机板将为发送器器件供电。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    确定这些情况下可能使用的相关规格是器件的工作 VCM (共模电压)范围。 INA181输入引脚上的输入 VCM 本质上是前两个连接的系统接地。

    在4线制连接中、VCM 将浮动到发送器的输出电压。 我不知道这是什么。 然而、只要 VCM 在经测试的指定限值(0V 至26V)内、精度和性能就会保持在规格范围内。

    请注意、可耐受的限值为-0.3V 至26V。

    直流 VCM 变化会产生一些输入失调电压误差、但这不应是不可接受的。 以^为基准的失调电压误差项为:Vos_CMRR =|12V-Vcm|*10 μ V (-84dB/20)。

    我希望这有助于澄清一些问题。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致、您好!

    这是一个绘制错误、Rshunt 始终以接地为基准。 主机板为变送器供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jhon、

    我明白了。 接地参考分流器非常好。 唯一的问题是 VCM 可能低于-0.3V 并可能损坏器件。 只要这不可能、则设计有效。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、VCM 可能会降至-0.3V 以下。 我们的电源始终是单一电源、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jhon、

    低侧分流器处的 VCM 可能降至-0.3V 以下的最常见原因 是快速接通/关断负载时的电感反冲或使用反极性电源连接的用户错误。 这些内容可能与您的系统/应用程序无关、但最好知道它们。

    此致、

    彼得