This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:输入端子处出现一个负电压。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1285551/ina296a-a-negative-voltage-appears-at-the-input-terminal

器件型号:INA296A

您好!

当电流检测电路中没有电流源时、INA296A 的输入端子上会出现-7V 的电压。

移除 INA296A 后、电压处于 GND 电平。
当使用10k Ω 电阻器连接到 GND 时、负电压变小;当使用1k Ω 电阻器连接到 GND 时、负电压变小得多。

VCCA 电压为3.3V。

发送到原理图外部的信号是开路的。

请告诉我为什么会发生这种情况。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    这是由于器件没有从电路获得 IB (输入偏置电流)。  我假设输入端开路或连接到一个高阻抗节点。  有一个内部电荷泵、此电荷泵在输入上施加电压、此电压能够低于 GND。  当输入断开或连接了高阻抗时、输入将偏置到电荷泵电压。  任何小驱动会把这个电压放在一个更高的电势,因为它需要 µA μ s 来驱动它,我不知道确切的数字。

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Javier - San:

    感谢您的快速响应!

    目前、负载为-6.3V、负载为150kom。
    添加10k Ω 负载将得到-0.65V 的电压。
    添加1k Ω 负载将得到-0.069V。
    这些值是否合理?

    我无法在10k Ω 负载下提出-0.6V 的对策。

    将1kohm 负载连接到50V 电源消耗2.5W。

    你有什么解决方案的想法吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    我会为您寻找其他解决方案、并确认您的数字。  我假设您的负载电阻器是连接到 GND 还是连接到50V?  如果除在此工作点期间外电压应始终为正、是否可能有一个连接到 GND 的二极管?

    此致、

    哈维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier - San:
    很抱歉这么晚才回复。
    实际上、它是双极的且摆幅为-5V、因此无法使用肖特基二极管进行钳位。
    电源为运算放大器(+50V 至-5V)、负载连接至 GND。 但是、供电方可能已断开连接。 此时应该是 GND 电平、但电路为负电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroyuki-San:

    如果是问题、您可以将肖特基二极管连接到-5V。  这也会限制输入在未连接时可以达到的电压、但它足够了。  为了帮助我了解所有周围条件以及输入端所需的不能超过的电压限值。

    此致、

    哈维尔