This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296B-Q1:RVRR (基准电压抑制比)规格

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: INA296B-Q1, INA296B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293811/ina296b-q1-rvrr-reference-voltage-rejection-ratio-specification

器件型号:INA296B-Q1
主题中讨论的其他器件: INA296B

TI 团队、

cussotmer 会计算 INA296B-Q1输出的最坏情况误差。  

在数据表中、为 Vref1 = Vref2 = Vs / 2时的情况指定了一个 RVRR (基准电压抑制比、以输入为基准)参数。 在客户应用中 Vref1 = GND、Vref2 = Vs (5V)。

在这种情况下、我们应该如何评估 RVRR 误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Piotr:

    使用内部电阻分压器时、请将基准分压器精度用于您的增益选项。  对于您的器件 INA296B、请使用0.15%的电阻分压器误差。  这是针对基准的误差并且在运行期间这个值不应改变。  因此 RVRR 不适用。

    此致、

    哈维尔