This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300-Q1:了解与负载电流检测相关的 Vsense_min 计算

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA300-Q1, INA300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1291730/ina300-q1-understanding-vsense_min-calculation-in-relation-to-load-current-sensing

器件型号:INA300-Q1
主题中讨论的其他器件: INA300

大家好、

我将在设计中利用 INA300-Q1进行过流保护、这里提供的原理图供您参考。


该设计适用于两个不同的负载:

12V@1.5A max (如上面的原理图中所示)
2.15V@500mA 最大值

VCC_12V 或 VCC_15V 由2A 直流/直流转换器供电。 我的方法是使用感应电阻器提供2A 支持、并通过选择合适的限流电阻器来控制负载电流限制。

我选择了10m Ω 的电流检测电阻、这里是用于查找限值阈值设置电阻器 RLIMIT 的计算公式:

1.我对 Vsense_min 值计算有点困惑。 根据数据表、Vsense_min 的计算如上所示、假设 Errormax 为3.5%。 您能解释一下这个值的意义吗? 我的计算表明、500mA 电流的 Vsense_max 为5mV、小于 Vsense_min。 这是否意味着 INA300-Q1可能难以检测负载电流?

2.请查阅原理图,并告诉我是否需要修改以符合我的要求。

--

提前感谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    我 假设您遵循了 数据表中的设计流程。 在该示例中、3.5%的数字是分配给 INA300的误差预算。

    1. 在计算中、Vsense_max 为5mV、小于 Vsense_min。 这意味着百分比误差将大于3.5%、 约为10%。 换言之、当前设计不支持3.5%的误差。
    2. 一种选择是增大分流电阻器、这会增加分流电压、从而减小%误差。 通过几次迭代可以得出可接受的分流电阻值、但从精度的角度来看、30m Ω 或更大的电阻值应该是可以接受的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    感谢您的 答复。

    对于500mA 和1.5A 的负载电流、我分别考虑了50m Ω 和25m Ω 的值。

    在输入滤波方面、我已使用 EVM 用户指南中提供的公式来计算 C 的值。但是、我对在确定截止频率时应考虑的因素很好奇。 您能提供相关指导吗?

    --

    提前感谢、  

    Kiran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    滤波器用于防止输入端的高频噪声耦合到输出端。 无论是开关电源噪声还是在 EMI 测试过程中引入噪声、都可以选择截止频率来帮助滤除噪声。

    如果不确定、可以在 PCB 上保留占位符。 如果需要滤波器、则可以在稍后的验证阶段安装滤波器。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    我对 INA300-Q1的实现有疑问。  除了使用锁存信号来解锁 ALERT 输出、我们能否切换使能信号。 当 ENABLE 被拉至低电平和高电平时、ALERT 信号会有什么行为?  我的担心是只使用一个信号、即启用以启用/禁用 INA 并解锁 ALERT 输出。 INA 在这种情况下的行为是怎样的?  

    --

    提前感谢、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    通过使能引脚、需要20us 才能禁用 INA300;需要300us 才能启用。 换句话说、从使能引脚的角度来看、ALERT 引脚的响应可能更慢。 这是一条典型的响应曲线。

    如果这是您所担心的、那么就不应该出现干扰。

    此致、Guang