主题中讨论的其他器件: INA300
大家好、
我将在设计中利用 INA300-Q1进行过流保护、这里提供的原理图供您参考。
该设计适用于两个不同的负载:
12V@1.5A max (如上面的原理图中所示)
2.15V@500mA 最大值
VCC_12V 或 VCC_15V 由2A 直流/直流转换器供电。 我的方法是使用感应电阻器提供2A 支持、并通过选择合适的限流电阻器来控制负载电流限制。
我选择了10m Ω 的电流检测电阻、这里是用于查找限值阈值设置电阻器 RLIMIT 的计算公式:
1.我对 Vsense_min 值计算有点困惑。 根据数据表、Vsense_min 的计算如上所示、假设 Errormax 为3.5%。 您能解释一下这个值的意义吗? 我的计算表明、500mA 电流的 Vsense_max 为5mV、小于 Vsense_min。 这是否意味着 INA300-Q1可能难以检测负载电流?
2.请查阅原理图,并告诉我是否需要修改以符合我的要求。
--
提前感谢
Kiran