This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA828:OPA828图6-26错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293971/opa828-opa828-figure-6-26-errors

器件型号:OPA828

浏览 OPA828数据表(2022更新)此图  

所以 AOL 过温图应该显示1/AOL、并且我真的很怀疑它会使极性过温  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/Aol 变为负值基本上意味着 Aol 相位翻转180度左右应该会导致振荡器变冷-可能实际上并没有这么做、并且该图陷入了测量噪声的困境。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    您是正确的-由于在 AOL 与温度关系图中的55°C 左右过零意味着无限 AOL、  为了生成此图表、负数应该取自的绝对值。  因此、实际的图形 可能看起来更像如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ABS 值? 实际上、只是输入 err 信号在噪声中损失、而不是反相极性。 重新绘制意味着 AOL 会上升到很低的水平、真的吗? 不是那么重要的一个图表,但只是误导现在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设噪声已完全滤除、则 AOL 与温度间的过零关系图意味着一些直流误差尚未校准。  根据重新绘制的图、AOL 在寒冷条件下达到最高值、该图只是一条典型曲线、在单元之间可能会有显著变化。