This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:电压缓冲器输入偏置电流补偿

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2471, OPA310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1294252/tlv2471-voltage-buffer-input-bias-current-compensating

器件型号:TLV2471
主题中讨论的其他器件: OPA310

您好、

我的客户将 TLV2471用作具有来自分压器的输入的电压缓冲器。

然后、电压缓冲器将连接到 MCU ADC 通道。

我的客户询问电压缓冲器电路的反馈环路是否需要一个反馈电阻器;

以补偿输入偏置电流。

但是、在我看来、TLV2471的2.5pA 足够低、并且添加反馈电阻器可能会增加不稳定的可能性。

有任何建议吗? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是、向缓冲器电路添加反馈电阻器将无助于提高性能。

    通常、外部输入偏置电流补偿对于 IIB 在几十 nA 范围内的双极器件更常见。 现代 CMOS 放大器将不会从这些类型的补偿方案中受益、使用外部 IIB 补偿电路时精度可能会更差。  

    假设该电路是缓冲器、输入偏置电流实际上不会有任何明显的外部阻抗通过。 因此、输入参考误差可能主要由器件的输入失调电压决定。

    如果客户有兴趣提高系统的精度、我建议考虑此器件的新替代器件、 OPA310  

    OPA310的成本低于 TLV2471、是整个电路板上类似/改进规格的直接替代产品。 如果您有任何问题、敬请告知。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    雅各布