This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061:关于&quot 定义;共模电压"

Guru**** 2502135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1293611/tlv9061-about-definition-of-common-mode-voltage

器件型号:TLV9061
主题中讨论的其他器件:TLV9062

我想查看 图4中"共模电压"的定义。

"共模电压"一词是否意味着低电平?

这个数字取自另一个地点。  

AR# 44954:7系列 XADC / Ultrascale SYSMON -アナログ入力範囲(xilinx.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于运算放大器、假设您拥有一个具有负反馈的电路、并且两个输入处于相同的电压。 此电压是共模电压。

    该 ADC 图显示了差分信号;在这种情况下、共模电压是两个电压的平均值。 该定义更为通用、但会掩盖运算放大器电路的实际行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yuichi-san:

    再加上 Clemens 评论、我们有一个视频系列  、名为"TI 高精度实验室"、该系列视频更详细地介绍共模电压等主题、如果您有兴趣、可以帮助您更好地了解运算放大器基本原理。  

    此致、

    R·克利夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    这是另一个问题。

    该图的条件为 V+=2.75V 且 V-=-2.75V。
    另一方面、在 V+=5V 和 V-=0V 条件下、具有什么样的特征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuichi-San:

    实际上、器件的特性是相同的、只需移动 x 轴即可。 需要注意的是、当共模电压 大约为 (V+)- 1V 时、失调电压会发生变化。 这适用于您为 TLV9062使用的任何电源电压。  

    此致、

    R·克利夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入交叉发生在与正电源的固定偏移处、即图4中的+2.75V 对应于电路中的5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备的特征实际上是相同的,

    感谢你的评分  我了解了  失调电压漂移的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  我明白  如何对应。