This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA215:INA21x 上的输入换向时出现 PICS 干扰

Guru**** 2924650 points

Other Parts Discussed in Thread: INA212, LM393, INA240, INA215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1289815/ina215-pics-glitch-when-input-commutation-on-ina21x

器件型号:INA215
主题中讨论的其他器件:LM393INA240、INA212、

你好

我正在使用3个分流 AOP、其中 NMOS 晶体管从1个切换到另一个(目标是测量从 µA μ A 到 A 的宽电流范围内的电流、因此我们要使用不同的分流/增益从3 INA 切换)

我在 INA 输出上看到一些毛刺或图片时 NMOS 通勤,我必须添加额外的滤波,以避免这些图片? 或修改输入换向?

MES_sleep 连接到 LM393比较器和 ADG704多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我猜负载连接到"MOT_RSS_OUT"?

    向 Q1添加一些栅极电容会减慢导通/关断速率、这可能有助于减少峰值。 在这种情况下、输出滤波通常无效。     

    更好的解决方案是将电流检测电阻移动到两个位置中的任何一个–(1)在"MOT_RSS_IN"和 Q1之间、或(2)在负载和 GND 之间。 这种更改首先应避免出现输出峰值。

    您还可以为该应用选择 INA240或 INA241。 这些器件更适合此用例。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    很抱歉回复较晚、因此您建议使用高侧测量而不是低侧测量?

    MES_sleep 连接到 LM393D 比较器和 ADG704多路复用器、似乎有一些问题... 从 INA212的信号输出到 ADG704/AG393进行了相应的调整以执行?

    您为什么要推荐 INA240/241而不是 INA212?您可能会认为我们在 MOSFET 上使用的是 PWM、但基本上我们不会在 MOSFET 上切换命令而只是"模式":待机、睡眠、正常、我们会选择 INA212作为高增益和测量 µA 的选项。

    此致

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图中尚不清楚正在使用什么传感拓扑。 知道 所选的是低侧、这是很好的。 在这种情况下、无需切换到其他放大器。

    当然您也可以尝试输出滤波。 不过,我仍想知道是否有其他因素。 因为典型的阶跃响应应该相当平坦、如该曲线所示:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、是的、原理图可能不清楚、电流测量是 mes_sleep、分为2个、连接到 AD704多路复用器和 LM393比较器。

    我尝试在电路板上隔离每个部件、INA212上的问题似乎出在

    我有检查+12V ISO 的光耦合器: OK

    降低了原理图 R10=270 Ω 和 R11=100上的 R10和 R11值

    我 还添加了一个与分流电阻并联的100nF 电容器、

    没有什么可以解决我的问题、在电压降低到 INA212传感器的标称值测量结果之后、在或多或少的200µs 期间、我始终在与 INA212电源相对应的 INA212输出上有一个图片。  

    我不知道该怎么说。 这可能是电源去耦的问题? 信号测量接地与 INA212接地相同,是否需要添加额外的滤波? 检查 VGS 信号。

    每一个建议都很好听到:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    平台持续时间过长(~300uS?) 归因于瞬态响应。 似乎保持输入会导致输出到电源轨。  

    通道1是电源吗? 尽管 REF 引脚由您的内部接地、但您的设置与下面的"启动响应"类似。 尽管存在微小的设置差异、但我希望得到类似的响应:    

    由于您在输入端确实进行了一些开/关操作、因此检查输入电压也是一个好主意。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    再次感谢您的支持、我尝试了不同的测试:

    在 TLP152上添加去耦

    修改 R11电阻值(以1k、2.7k 尝试)

    在栅极和源极之间添加电阻器、

    我还检查+12 iso、+3.3V 和电源(MOT_RSS_IN MOT_RSS_OUT)、我在转换期间没有看到电压变化、但电源关闭 问题仍然存在

    在 INA212输出上的300µs 附近期间、我始终看到这前端为+3.3V、  

    是否是不同接地的原理图问题? 值错误? 在我看来、正是 MOSFET 换向干扰了 测量...但我不知道如何解决  

    编辑:使用其他传感器 INA215和 Shunt=0.33欧姆,我似乎没有问题,我尝试用高增益系统测量非常低的电流,根本原因我想(33欧姆和 INA212(g=1000)也尝试使用470欧姆和 INA215(g=75)相同的结果)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果您有两个不同的接地、我 现在将它们进行连接、以消除一个变量。

    连接了什么类型的负载? 如果存在大的容性负载、我会将其替换为电阻负载以进行实验。 另一种方法是将 RS1减小到小得多的值、例如减小10倍(可能完全变为0、即使输入短路)。

    另一个更复杂的实验是将 MOS 开关替换为其他东西、例如继电器。

    我会从较简单的那个开始、然后一次执行一个。 我希望 您的 行为会一路改变。   

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实验一种过滤 INA215输出端的200 -300µs 的方法是可能的? 或在分流器前具有电感?

    根据我的电流范围、 我无法更改分流/INA 值... 也许有更好的方法来使用 INA215测量 Δ µA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议的实验涉及临时更改。 我不建议更改您的设计。 例如、减小分流电阻值可以告诉我们是否存在任何浪涌电流。 我个人认为、鉴于峰化的性质、对输出进行滤波是不可行的。      

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您说得对可能我不清楚、但我有一个与较低分流值并联的其他设计(您建议采用此测试)、并且我没有问题、 所以我认为问题在于尝试用高增益系统(SHUNT+INA)来测量非常低的电流:设计似乎在起作用

    因此我必须设法"过滤"在 INA215输入或输出端被放大的图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这听起来不错。

    鉴于您对另一个类似设计的良好体验、我认为您将能够找出根本原因。 现在相当清楚。

    如果您想要分享您的解决方案、请在将来再次发布。     

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我认为这个问题是解决添加一个 RC 滤波器的输出(220ohm 和330nF 在我的测试过程中) PICS 电压被过滤,我的原理图的其余部分没有影响,再次感谢您的帮助和支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的"问题":)我在 INA215上有一个3m Ω 的分流电阻(用于测量大电流值)、我对电流负载使用动态负载。 对于在负载上设置0.2A 时的示例、我希望使用 INA215 0.003x0.2x75=45mV 输出(电源提供0.2A)测量? 但我测量到160mV、我可以考虑 MOSFET 分流器1%或 RDS 的容差差异、但它非常大、没有? 也许我错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我假设这是直流测试。

    这实际上会有很大的偏差、甚至考虑 INA215偏移等。 尽管摆幅不是我们关注问题的根本原因、但在使用小电流(或小分流电压)进行测试时、我们需要注意摆幅。

    您是否可以逐步稳定增大电流、并且除了测量输出电压外、还可以测量尽可能接近 INA215 IN+和 IN-引脚的输入差分电压。

    一旦将数据制成表格、有望出现一些模式。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guang、您好!

    我使用不同的功率值在动态负载(从0A 到0.8A)下进行了一些测量、线性度很好、放大级似乎可以。

    我"只是"具有很强的差异、我认为我的 PCB 上存在一个问题、因为我具有3m Ω 的电阻、并使用我的实验室测量值、认为 PCB 上的布线可能并不完美、这些电阻值会增加分流电阻值并提供这些值。

    我认为使用不同的 INAXX 增大分流电阻并减小增益、您怎么看? 为了减小对 PCB 的影响、我必须选择良好的分流器以实现约40A 的高电流

    编辑:您认为 INA240与5m Ω 10W 分流器配合使用是什么? 它允许我测量超过30A 的电流、INA240似乎 接近 INA215、并在输入端增加了 PWM 抑制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正确的做法是、较大的分流电阻器可以抑制更多由于布局和制造(例如焊接)而有害的寄生效应。 是的、如果您可以使用更大的电阻器、那么一定要使用它。

    INA240是一款新一代高精度放大器。 我想您会在总输出误差方面看到它的改进。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、我将尝试具有更高分流电阻的 INA240、并在布线 PCB 时多加注意、再次感谢您的支持